Operator Library: Hardware Platform
TriggerIn 算子提供了一個連接至 microEnable 數位輸出的介面。 透過使用 Pin_ID 參數,即可選取數位輸出。
每個輸出只能使用一次。 因此,所選取的輸出必須僅供此算子專用,並且會使用一個 TriggerOut 類型的裝置資源。 如需完整的裝置資源清單,請參閱 Device Resources。
關於數位輸出與接腳連接器的對應關係,請參閱擷取卡硬體手冊。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Input Link I |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
以下範例顯示了 TriggerOut 算子的使用方式:
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'
此處展示了適用於 CoaXPress 的面陣掃描觸發。 觸發的產生可使用外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝。
-
'使用信號運算子與 CameraControl 運算子實現 microEnable 5 marathon VCL 的行掃描觸發'
本文介紹了一種行掃描觸發。此觸發包含使用擷取閘道(Capture Gate)的影像觸發以及多功能行觸發。外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝皆可用於產生觸發。

上一頁